This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220和 BQ21040组合、NTC 温度感测电阻连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566353/bq27220-bq27220-and-bq21040-combo-ntc-temp-sense-resistor-connection

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ21040

大家好

我的客户希望使用 BQ27220和 BQ21040来实现电量监测计/充电器电路。

这两个器件都可以连接到电池温度感测电阻器。

是否可以将 BQ27220的 BIN 引脚和 BQ21040的 TS 引脚连接到同一 NTC?

如果不是:您能否共享有关如何实现此类设计的参考设计/原理图?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器和监测计都不能使用一个 NTC。 您必须使用单独的热敏电阻。

    此致、
    Dominik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik

    感谢您的快速回复。

    此致