This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:充电器电流问题

Guru**** 2409780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178918/bq24610-charger-current-issue

器件型号:BQ24610

您好的团队:

 最近、我在使用客户参数测试 BQ24610电池充电 EVM 板时遇到问题。  充电电流未达到设定值、VSRP-Vsrn 小于5mV、充电将在充电10分钟后自动停止!   您能否帮助检查导致此问题的原因? 太棒了!

 设置参数:

 充电电流设置为0.68A。

 预充电电流为0.068A

 输入电容为10μF μ F

 输出电容为4.4μF μ F

 电感为27μH μ H

 输入24V、5节锂电池、充电电压21V

 结果: 测得的充电电流仅为200mA、充电将在大约10分钟后停止。

 此处附加 了 Vbtst 的波形:

  此处附上 了 PH 的波形:

  此处附上了 HIDRV 的波形:

此处附上 了 LODRV 的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我有几个关于设置的问题、可以帮助我调试这个问题。

    对电路板进行了哪些修改?  如果 进行了修改、您是否遵循了 EVM 用户指南的测试程序来验证修改是否正常?

    发生什么情况时、STAT1 STAT2输出是什么?

    您是否对 TS 引脚施加电压(或将 TS 连接到热敏电阻)?

    您是否通过向 ACSET 施加电压来启用 IINDPM?

    您为什么要使用如此大的电感器? 下面是数据表中给出的一些典型电感器、电容器和感应电阻器值。  

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy:

     Tks 供您发表评论。

     此处连接了用于进一步调试的 SCH:

     

    充电器电流设置的不同设置的1.because、我们只需修改 EVM 中的一些参数。

    2.STAT1 STAT2输出 波形将在第二天发送。

    3.向 TS 引脚施加一半的 VREF 电压 ,而不连接 到热敏电阻。

    关于电感器的设置。 我的客户遵循以下公式:

    ,电流设置为0.68A μ A、比 I RIPPLE 大约0.2A、我们可以计算出大约27uH 的 L。 您认为 这种方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    下面是对原理图的一些注释(按照 此链接中的检查清单进行操作):

    缺少高频转换器输入电容器(请参阅原理图检查清单中的 C10/C11)

    我无法分辨 VFB 电阻分压器的顶部电阻值、但我假设它们设置正确。

    执行测试时是否连接了系统负载?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy:

     TKS、供您分享此清单。

     C10/C11的核对表似乎与 C72 (106、10uf)对应、输出电容是否小于10μF μ F 会导致异常充电?

    根据客户反馈、连接 BAT 和适配器时 STAT1 LED 将亮起、STAT2不会亮起。

    这证明它正在充电。 10分钟以上后、两个 LED 灯熄灭、表示充电完成或出现错误?

    出现问题时、系统负载未连接。

    我还想问一些问题:

    在 SCH 中选择的电感 L5 (27μH)是否过大? 该电感值通过数据表中的公式计算得出。
    该电路图(电感器参数与 EVM 不同)之前已被产品使用、可以正常充电。 那么、布局是否可能导致异常充电?

    根据规格中的布局建议、IC 和电感器可以在不同的层中排列。 采样电阻器和 MOS 需要与 IC 布置在同一层。 在`s 的 PCB 中、IC 和采样电阻器位于同一层、但与电感器和 MOS 不同。 这是否是异常充电的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    C72 (10uF)对我来说更像 C14 (检查清单中的高频噪声去耦电容器)。

    当两个状态都关闭时、指示"充电暂停、计时器故障、过压、睡眠模式、电池不存在"。

    此外、LODRV 信号看起来对我来说是错误的、波形看起来更像是振荡、而不是它应该出现的振荡。

    至于输出电容器和电感器、它应该在理论上起作用、但我们没有测试您的客户在 EVM 上选择的值、因此我们无法保证它能够正常工作。

    布局可能会导致您提供的波形捕获中显示的较大振铃。 振铃处于器件的绝对最大额定值、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    关于布局、  请参阅此布局指南以了解更多信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy:

     Tks 供您发表评论。 关于0.68A 的充电电流,如果电感 L 值来自我们的公式并 在理论上工作 ,我们如何说服客户使用此设置参数? 是否可以共享任何可靠的应用手册和测试?  

     再次来 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    由于器件 RTM 早已发布、我们不希望客户使用如此低的充电电流、因此我们没有关于此类参数的任何注释或测试数据。  

    此致。