This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631W:系统功耗

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566422/tps65631w-system-power-consumption

器件型号:TPS65631W

您好!

您能否确认在1mA 负载下运行的显示屏的系统功耗是多少?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果 Vin = 3.7V、VPOS = 4.6V 且 VNEG =-4V、则功耗约 为27mW。 您能否向我们提供有关此问题的更多背景信息、例如您为何对该特定负载的功耗感兴趣?

    此致、
    Diaara