This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:您能不能建议 BMS IC 在不使用外部 CHG/DSG FET 的情况下进行充电、监控(电压、电流、温度)

Guru**** 2465210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585969/bq76925-can-you-suggest-bms-ic-s-for-charging-monitor-voltage-current-temperature-without-external-chg-dsg-fet

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ76930

我们的应用是 UAV (无人飞行)

在飞跨期间、CHG 和 DSG FET 处于开/关状态不应影响我们的性能、即在飞跨期间不应停止。          

因此,如果没有 CHG 和 DSG FET 找到 IC BQ76925,它就没有 CHG 和 DSG FET。

当电池完全耗尽时、我需要知道电池已连接到电路板、因此我们需要为电池充电。 能够为电路板上的电池充电。

为电池充电将负责 外部充电器部分

 

此外、还需要具有该功能、

  • 应该能够始终读取电池电压以及每个单独的电池。
  • 最好能够在负载充电和放电期间平衡单个电池
  • 应该能够读取流出电池的电流。
  • 应能够通过 I2C 将电池信息传输到微处理器、微处理器可确定电池的运行状况、周期、电压、电流和容量。  

因此、我们可以使用此 IC BQ76925或通过使用 BQ76930而不连接 DSG 和 CHG、从而使该引脚成为 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathya、
    BMS 通常通过嵌入式 MCU 实现、以跟踪您记下的信息。 一个或多个监控器件支持 MCU 提供电压和/或电流两种监控器件。 一些监控器部件旨在用于电池使用、包括比较器和 FET 驱动器。
    bq76925支持3至6节电池、具有电压和电流的模拟输出、必须由 MCU 进行转换和校准。 使用该器件进行测量的时序在很大程度上取决于 MCU。 它具有一个电流比较器、用于更快地发出电流情况信号。 它没有您所指示的 FET 驱动或信号输出。
    bq76930具有存储校准的数字输出。 可以对读取的值应用其他校准。 其转换时序由其内部时间线确定。 电流使用库仑计数器进行测量、因此电流在250ms 窗口内积分、直到积分完成后才可用。 检查各种电压和电流限制、并使用状态数据和 FET 操作进行响应。 如果不需要、DSG 和 CHG 输出可保持未连接状态。
    这两个器件都具有电池平衡功能。 必须在 MCU 中实现平衡算法。 bq76925具有更高的内部平衡电流能力、但平衡电流是滤波的折衷。 对于重要的平衡电流、通常使用外部平衡。