This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:关于 TPS54627和 TPS54427过压。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427, TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566490/tps54627-about-tps54627-and-tps54427-overvoltage

器件型号:TPS54627
主题中讨论的其他器件:TPS54427

您好!

我的客户对 TPS54627和 TPS54427过压有疑问。

TPS54627··、带 OVP
不···带 OVP 的 TPS54427

尽管上述 IC 用于5V -> 3.3V、
如果 IC 的输出线路为5V 或24V
是否会发生破裂、烟雾排放、点火等问题?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于这两个器件、它们都在 DCP2模式下工作。
    根据检测到的 Vout、IC 将开启高侧 MOSFET、直到 VFB (KVout)达到 Vref、 如果 Vout 是更高的电压、VFB 始终高于 Vref、IC 将不会开启 H-MOS、因此实际上、当转换器产生更高的 Vout 电压时、该模式可以通过环路控制来保护芯片。
    但是、如果您出于目的强制在 Vout 处添加大电压、则如果引脚处的电压高于 AMR 表6.1中的值、IC 将会损坏、这应该是通用的。

    BR、
    裕昌