This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逆变器输出变压器饱和

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585716/inverter-output-transformer-saturation

您好!
我将测试具有以下特性的逆变器:
开关频率=220KHz
Fout=3KHz - 10kHz
VOUT=150V 交流
Pout=150W
电流反馈。
正弦输出通过变压器漏电感器+输出电容器获得。
下图中是原理图。

问题是、一个小的直流分量(大约100mA)使变压器达到饱和状态、并且输出波形失真、如图所示

我不明白它从哪里可以得到这个直流组件。 请帮帮我。

电容器可以解决我的问题吗? 该电容器应具有哪些特性? 陶瓷电容器还是薄膜电容器? 我曾考虑过47uF@25V、因为它两端的电压永远不会过高。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、疯狂、

    为了向您提供支持、我需要知道您在设计中使用的是哪款 TI 器件?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不抱歉、此设计中不使用德州组件。 我想我犯了个错误。 如果需要、您可以删除我的帖子。 再次抱歉。