This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:需要 VIN≥VOUT (目标)+ 0.3V?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586049/tps7a7200-vin-vout-target-0-3-v-required

器件型号:TPS7A7200

大家好、

数据表列出了当输出电压低于3.3V 时最大 Vdo 为180mV。 但是、整个数据表中的这个小脚注被添加了注释:

VIN≥VOUT (目标)+ 0.3V

这是要求吗? AAT 2A 时、所需 Vin 的120mV 差异是额外240mW 功率耗散之间的差异、因此只需尝试弄清楚1.35Vout 下允许的最小 Vin 需要是多少。  

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您提到的 Vout (target)+ 0.3V 参考是特定电气特性测试或特定典型特性曲线的测试条件。 为了使 LDO 调节输出、所需的余量(Vin - Vout)必须大于压降。

    非常尊重、
    Ryan