This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:SoC 跌落问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181184/bq27z561-r2-soc-drops-issue

器件型号:BQ27Z561-R2

先生,您好:

请帮助检查我们的日志文件。

我们的 SOC 从9%降至0%。

请您为我们提供一些建议、并告诉我们如何解决此问题?

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../1213.log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    1.化学成分是否匹配和编程?

    2.在记录此日志之前、是否已成功完成学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    是的、它们已通过化学 ID 编程。

    此电池组已大规模生产。

    根据他们的日志文件和 gg 文件、我认为 DSG 阈值和 Relax 阈值不正确。

    您是否会帮助检查他们的 gg 文件并提供建议?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../20221219.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您恰好处于 DSG 阈值。 放电时间很长、低于-60 (DSG 阈值)、因此绝对需要更新。

    负载选择/负载模式设置为显示平均放电功率。 负载变化。 在日志中、我看到电流突然从-56上升到-650后、RemCap 下降到零(第17862行)。 不同负载的电池容量不同。 负载的突然变化会导致基于负载选择/负载模式的重新计算、并且由于当前的平均放电功率发生变化、它会正确地下降至0。

    为避免这种设置负载、请选择更接近变化负载的较高侧。 值7适合所有放电中的负载分布。 值6将允许设置自定义负载。 如果负载不可预测、则始终采用可能的最高用户速率。