This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输出始终显示低电平或接地...

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585865/ucc27524-output-always-showing-low-or-ground

器件型号:UCC27524

我已经给出了一个频率为10kHz、幅值为10Vpp 的方波输入... 但输出始终显示为低电平?

使能引脚保持悬空(上拉配置).... VDD=10V...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cree、

    感谢您关注 UCC27524驱动器。 我是此产品的应用工程师之一、将与您合作解决这种意外行为。 下面总结了我对这些条件的理解:

    VDD:10V

    ENA、ENB:开路(通过200k Ω 在内部上拉至10V)

    INA、INB:10kHz、0-10V 开关

    OUTA、OUTB:低

    GND

    上述输入条件不应是器件的问题。 我有几个问题----其中有些问题似乎比较基本,但它们将有助于排除常见问题:

    1.输出是否主动下拉至 GND、或处于高阻态? 可以通过在 OUTx 和 VDD 之间添加上拉电阻来检查这一点。 如果 OUTx 为0V、则输出驱动器级会主动将节点下拉至 GND。

    2.您是否已确认 UCC27524引脚的输入波形? 这是为了验证信号是否从源极到达 INA/INB 引脚。

    在相应的 INx 引脚上施加10V 直流电压时、OUTx 会发生什么情况?

    OUTx 引脚上的;焊盘是什么?

    5. 您是否已尝试换用部件? 也许它已被损坏或以其他方式使其无法正常工作。  

    请提供示波器捕获和原理图、以帮助我更好地了解应用和条件。

    此致、

    Daniel