This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:查找 TUSB1046EVM 上 TPS65982的工程文件(.pjt)和二进制文件(.bin)

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175307/tusb1046evm-looking-for-the-project-file-pjt-and-binary-file-bin-for-the-tps65982-on-the-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

你(们)好  

我在项目中使用 TPS65982 PD 控制器、需要对 TPS65892参数设置进行轻微修改。

如果有人可以与我共享 TUSB1046EVM 评估板中使用的 TPS65982的项目文件和二进制文件、将会非常有帮助。

谢谢你。

最佳 Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您能否接受我的友谊请求、以便我可以通过私人 e2e 消息将固件发送给您?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我已接受你的友谊请求。

    最佳 Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    我向您发送了 PD 控制器固件、您会检查吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我需要的是项目文件(.pjt)、以便我可以打开项目文件、修改一些参数设置、然后编译一个与 TUSB465EVM 原始项目文件具有相同项目设置的二进制文件、但我们使用了参数设置。 我尝试使用应用程序自定义工具(6.1.3版)创建自己的项目文件、但行为不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您会在私人邮件中看到我的回复吗?

    谢谢

    David