This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:睡眠期间 TPS650250的高电流消耗

Guru**** 2520940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565819/tps650250-high-current-consumption-of-tps650250-during-sleep

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件: TPS82130

你好,Forum

我们将 TPS650250用于基于 DSP 的产品、该产品上还有一个低功耗微控制器(UC)。 uC 管理电路板的供电序列和睡眠功能。 除了待机电流外、一切都正常。 可将 uC 置于休眠模式、休眠模式下的总休眠电流小于1mA。 DSP 的电源轨完全关闭。 uC 由3V 电压轨(始终开启)供电、而 DSP 的3V 电压轨在休眠之前由开关切断。 将系统置于睡眠状态后、睡眠电流高达17mA、此时应小于1mA。 我们通过消除过程跟踪并确认了电源芯片的故障。

我们已经确认、在极轻负载期间、电源芯片变得不稳定并开始消耗大电流。 在设计中、输出电容器(在 VDCDC1上)为2 x 10uF X5R。 VDCDC1的输入端有一个10uF X5R 电容。 在示波器上、我们可以看到开关波形变得不稳定、而正确的运行应该是长时间不进行开关、然后在输出电压下降时短暂突发。

然后、我们将输出滤波器电容增加到1000uF 的低 ESR 电容、并使芯片正常工作、即电流 平均为0.2mA (偶尔会出现开关电流尖峰)。 在该设计上使用1000uF 的大电容器是不切实际的。

我们的问题:

1.这种芯片是否适合这种类型的应用? 也就是说、我们需要非常低的睡眠电流、并且电源芯片必须足够稳定才能提供这种情况。

2.我们使用的是线圈架电感器 PFL4517。 该电感器的 DCR 是否正常? 不过、我们尝试了另一个较大的电感器、但睡眠电流没有改善。

3、TI 是否在极轻负载(即微安)条件下测试了芯片并检查了稳定性?

请在我们即将投入生产时、我们需要解决此问题的答案。

谢谢您和 BR

Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjula、

    您能否发布 DCDC1开关节点+ Vout 的示波器截图?

    您将什么值用于电阻分压器网络? 反馈是否直接连接到其中一个输出电容器? 在您的布局中、它附近是否有噪声源?

    您测试的是什么 Vin? 您是否已经尝试在 TPS650250EVM 上复制过?

    该器件听起来非常适合您的用例、目标是低 IQ。

    2.哪款 PFL4517? PFL4517-332ME_?

    3、由于器件测试是近十年前完成的、因此无法立即获得确切的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    非常感谢您再次向我们提出问题。

    我已经连接了输出电压的示波器输出以及开关。 这些是在睡眠期间。 电流应为0.2mA、但为15mA。 图是单次激发

    波形的振幅。 开关波形随时间变化、如图所示。 PIC 1是开关波形。 PIC 2是输出纹波(200mV 标度)。

    还随附了 PCB 布局和原理图、以供您发表意见。 另请注意、在睡眠期间、没有激活的数字电路、因此噪声极小。

    该电源由另一个电源供电、该电源将12V 电压转换为5V。 此转换器是 TPS82130。 5V 电压轨看起来干净、电感器为3.3 μ H。

    我期待您的专业知识来解决这个问题。

    此致

    Manjulae2e.ti.com/.../MainSysSupply.pdfe2e.ti.com/.../PCB-Prints.pdfe2e.ti.com/.../Power-Supply-Diag.pdfe2e.ti.com/.../PowerSup-Scope-Plots.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjula、

    我正在帮助 Kevin 解决这个问题。

    我查看了您的布局和原理图、并尝试了一些操作。
    1.尝试短接用于 L13的铁氧体磁珠。 这将使 PGND 和 AGND 引脚短路。
    2.在我们的 EVM 应用手册和规格中,它提到在 Vbat 至 VCC (引脚29)之间串联一个1欧姆的电阻器,并在电阻器的 VCC 引脚侧连接一个1 μ F 的接地电容器。 您的原理图显示 C73为1uF、但它位于电阻器的 Vbat 侧。

    如果这两个方面没有帮助、请在同一个捕获上提供 L1引脚和 VDCDC1电压的示波器图。 理想情况是也具有 L12电流。 请提供一张包含大约2至3个周期的200mV 纹波的图以及另一张放大后的图、以捕获输出电压纹波峰值附近和谷值附近的信号。

    感谢你的帮助。

    大卫街
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    太棒了……短接 L13解决了问题! 休眠电流低至0.2mA (如预期)、稳定。 甚至静态电流也降至8mA (从35mA 开始)。

    纹波要好得多。

    非常感谢您的支持、我们非常感谢您的支持!

    此致

    Manjula