This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在 EA 和 GND 期间添加电容器

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585856/ucc28950-adding-a-capacitor-during-ea--and-gnd

器件型号:UCC28950

您好!

我的客户正在考虑在 EA 引脚和 GND 期间添加电容器(100pF~1000pF)。

它是否支持稳定性?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San

    视具体情况而定-客户应计算传递函数中产生的极点-通常是电容器以及接地电阻器。 在我们的 EVM (slu421a)上、电阻为2.37k、330pF 将提供200kHz 的极点。 这足够高、根本不会影响闭环响应、因此添加的电容器是可以的。

    我希望、如果极点是闭环带宽的10倍或更大、则没有问题。 保持从 EA-引脚到分压器的 PCB 走线尽可能短也很重要-这是为了降低这个高阻抗节点拾取的电噪声水平。 降低噪声拾取级别将允许使用值较小的电容器。

    此致
    Colin