This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:Vout = 5V 的原理图

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383, TPS23756EVM, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565665/tps23754-schematic-for-vout-5v

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: 、TPS23756EVMTPS23756

你(们)好

我们正在考虑使用 TPS23754的 PoE+系统。

拓扑:转发
输出电压:5V

我们参考两个 EVM 原理图 TPS23754EVM-383和 TPS23756EVM。


我结合了以下原理图、生成 Vout=5V。
您能否检查以下原理图、如果您发现问题、请告诉我评论?

我们假设使用以下脉冲变压器和外设电路
(RJ45中不包含脉冲变压器)。



您是否曾使用此类电路设计过 PoE+系统?
如果您有参考设计及其相关信息(包括外设电路常量)、您能给我建议吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    您的设计被拆分的任何特定原因? 是因为想要使用12V 适配器、并且希望保持感应电阻器而不是电流感应变压器。 低电压输入条件下的输入电流会使电阻器发热、并且效率会降低。 这就是我们推荐 TPS23756解决方案的原因。 我建议坚持使用整个 EVM 设计、以获得已知的工作和优化解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    感谢你的答复。

    我知道是否使用12V 适配器由于 UVLO (VC)、应选择 TPS23756。

    我找到了另一个参考 PMP5818。  您能看到以下问题吗?

    我认为这将使用 TPS23754提供5V/4.8A 输出。

    在此设计中、JA4270-AL (现为 FCT1‑50M22SL 或 PA2328NL)用作变压器。

    对于 PA2328NL、 施加到 TPS23754的 VC 上的电压似乎为12V。

    是否可以进行配置?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nana、

    是的、PMP5818是一种众所周知的工作解决方案、其测试报告中的出色性能表明了这一点。 BOM 显示已使用 PA2328对其进行了测试、因此您可以使用此变压器。 请注意、转换器的输入电压范围为33-57V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文

    谢谢。
    如果我有更多问题、让我打开另一个主题。

    贝斯特雷加兹