This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:温度精度(0x06 0x07)和内部温度精度(0x28 0x29)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585884/bq27542-g1-the-accuracy-of-temperature-0x06-0x07-and-int-temperature-0x28-0x29

器件型号:BQ27542-G1

大家好、

  我的客户询问以下问题:

  数据表显示了内部温度-2.0mV/摄氏度典型值(它显示了二极管 VF 特性)
您是否对校准后温度精度有任何了解?
??内部温度命令代码0x28 & 0x29意味着0000到 FFFF 显示的范围
0 x 0.1°K 至65535 x 0.1°K?

  温度0x06和0x07的问题相同。
设置热敏电阻参数后的精度如何?

请告诉我
matsuro/TIjCSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、内部温度单位为0.1开尔文、因此0表示0开尔文、0xFFFF 表示6553.5开尔文(理论上-在实际应用中不可能)。

    精度是热敏电阻精度、热敏电阻模型参数精度和 ADC 精度的函数。 对于匹配良好的热敏电阻、通常为+/-1K。