This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:在引脚用途和 Sitara AM6234ATCGGAALW 处理器之间的交互方面存在混淆

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181101/tps659128-confusion-on-pin-purpose-and-interaction-between-sitara-am6234atcggaalw-processor

器件型号:TPS659128
主题中讨论的其他器件:TPS65219

因此、我选择 PMIC 作为 AM6234ATCGGAALW 建议将此 PMIC 与自身结合使用。

但是、此 Sitara 和类似器件的参考设计在每个电源轨上使用分布更分散的单个控制器。 因此、它一直在努力解密此 PMIC 和 Sitara 处理器之间的预期用途。

具体来说、引脚包括:NRESPWRON (看起来像一个 PGOOD 信号)、PWRHOLD_ON (看起来像是 PMIC 的使能引脚)和一些 PWM AVS 电路。

我想我要问的是、是否有一个参考设计可在这两个产品系列之间实现这些不同功能?

或者也许是有关这个部件的更详细的信息来源(有时从什么信息的角度来看、它似乎还很早生产)?  

额外问题:

此外、还不清楚出厂默认编程设置是什么、该信息存储在何处/位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bubba、

      请查看 名为"使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电"的"应用手册"。 我会将您的问题重新分配给 我们的 TPS65219 PMIC 专家。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bubba、  

    您计划使用什么输入电源、DDR 存储器(DDR4或 LPDDR4)和内核电压(0.75V 或0.85V)? 根据这些信息、我们可以帮助确定可满足您应用要求的合适 TPS65219型号。 同时、我已向您发送一封私人 E2E 消息、其中包含  AM62 SK EVM 的初步原理图。

    谢谢、

    Brenda