This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:下载错误、无法双击下载的文件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895MEVM-664, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585972/bqstudio-error-with-download-unable-to-double-click-the-downloaded-file

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ25895MEVM-664

您好!

我有 BQ25895MEVM-664、因此 AFAIK 必须安装 BQSTUDIO 才能使用它。

但当我从下载文件时  

http://www.ti.com/tool/bqstudio

下载文件 sluc525t,但它不会被我的 Windows 8.1重新识别(没有文件扩展名)。 当我尝试通过双击安装时,Windows 抱怨说它不知道如何处理它。

是否有指向工作文件的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、它只是一个.zip。 解决了