This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:如何保护 tps56xx 免受输出短路的影响

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566174/tps563200-how-to-protect-tps56xx-against-output-short-circuit

器件型号:TPS563200

在数据表 中,我们可以看到 TPS563200受到过流保护。 但在短路情况下、它似乎没有受到保护。 我尝试了两次 导致芯片死亡的尝试。有一点烟…… (SW -GND SC)

在 SC 的情况下,我是否错过了一些东西,或者我是否必须添加一些东西来保护它????

或者是否有任何有关该问题的应用手册?

以下为原理图:

BR

Didier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Didier、

    感谢您查询 TPS563200。 对于您的问题、对于短路、您是指从+5VA 到 GND 短路还是从 SW 到 GND 短路? 通常、对于开关电源、短路保护是针对输出(+5VA 至 GND)短路? 如果 SW 和 GND 短路、如果输入电源上没有电流限制、则很容易损坏器件。 所有输入电流都将流经高侧 FET、过热电流将损坏 FET、这将导致整个器件发生故障。 这是所有直流/直流解决方案的常见问题。 由于 SW 不是下一级的输出、因此在运行期间不允许将 SW 短接至 GND。 希望它能回答您的问题。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    很抱歉、我的消息不够清晰。
    我之前说过+5V 短路、因此 TPS56损坏(SW 和 GND 之间短路)。
    在这种情况下,为什么电流保护不工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您将 Vout 短接至 GND、IC 将在最大占空比下连续脉冲输出、IL 将变为大值、SW 电压将变为更高值、然后 OCL 比较器(在图19中)将对 VSW 进行解密并与 OCL 阈值进行比较以触发 OCP、 然后 FB 将下降、直至触发 UVP、您可以在 DS 中参阅7.3.4。
    如果将 SW 短接至 GND,SW 将接地,无法触发 OCL 比较器,因此...

    BR、
    裕昌