This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:使用 SNVA681A 的负载突降保护参考设计–2015年3月

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179964/tps54360b-load-dump-protection-using-snva681a-march-2015-reference-design

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:LM5088

大家好、

我打算使用文档(1) SNVA681A–2015年3月、第页码中提到的参考设计 5.

图6. 负载突降保护应用电路、已附加图像以供参考。

我计划使用 TPS54360B、而不是 LM5088–Q1。

在这里、我的问题是、

问题1. 由于在高侧使用 P 沟道 MOSFET、

应该不会将 P-MOSFET 的漏极连接到源极侧  

P 沟道 MOSFET 的源极朝向 负载侧(LM5088–Q1)?

我需要澄清的原因是、在参考文档(2)汽车 MOSFET 电池反向保护中、

这是高侧 P-MOSFET 的建议方向。

此外、当我们参考(3) 17TIDUC42–2016年11月时、

N-MOSFET 的方向与文档(2)中所述的 N MOSFET 方向相同。

问题2. 那么、我们是否应该遵循图6中所述电路图(2)中所述的相同 P-MOSFET 方向?

请澄清。

参考链接:

SNVA681A–2015年3月:

https://www.ti.com/lit/an/snva681a/snva681a.pdf?ts=1670958866754&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

2.汽车 MOSFET 电池反向保护

https://www.infineon.com/dgdl/Reverse-Batery-Protection-Rev2.pdf?fileId=db3a304412b407950112b41887722615

17 TIDUC42–2016年11月

https://www.ti.com/lit/ug/tiduc42/tiduc42.pdf?ts=1670920446323&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

提前感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Swaroop

    我想在出版物2和3中、您指的是反极性保护参考。 在 Publication1中,是一个负载突降保护应用电路。 这就是 存在差异的原因。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    感谢您的快速回复。 是的、我同意两个最终用途应用程序是不同的。

    我要验证的是以下电路:
    如果没有 TPS54360B 供电、我希望使用以下电路来使用 P-MOSFET 切换到电池电源:

    那么、在上面的原理图中、请帮助我验证 P-MOSFET 的正确方向。
    电源应该连接到电池还是 D10的阴极?

    我担心体二极管可能会导致泄漏电流流入电池、最终会损坏电池。

    非常感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否显示更具体的连接方式、锂离子电池是 TPS54360B 的输出还是 TPS54360B 的输入?  

    如果体二极管阻止从输入源到 DCDC 的电流、则使用它来断开输入源和 DCDC。

    如果体二极管无法阻止从输入源到 DCDC 的电流、则会用于阻止反向电压  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Li14:

    感谢您的反馈。

    请查找原理图部件:

    功率流如下所示:

    车辆电池12V ->负载突降保护-> EMI 滤波器->TPS54360->电池充电器和电池开关(Q8、D10)->模块

    蓄电池开关仅在车辆蓄电池不存在时激活。

    1、2和3为:

    我希望在车辆蓄电池断开期间快速切换 Q8、

    电池应该为模块供电。

    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要在 Q8的 S 和 G 之间移动 D10。 当节点2-节点1电压高于 Q8的 Vgth 时、它将连接节点2和节点3。 节点2和 节点1之间的电压低于 Q8、 节点2和节点3的 Vgth 将断开连接。 请参阅以下仿真、VG th=-2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Li14:

    感谢您的解释并分享仿真结果。

    我想进一步了解 P-MOSFET 上体二极管的功能和用法。

    您能否分享一些有关 MOSFET 体二极管的信息?

    感谢您的支持。

    谢谢、此致

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对你的问题不是很清楚。 无论 p-mos 是导通还是关断、当漏源极具有正电压时、二极管始终导通。  因此、如果您希望用作 MOSFET 的开关来从源极断开与负载的连接、则需要将源极节点连接到输入侧、并且漏极节点需要连接到输出侧、以避免体二极管导通。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    非常感谢您的回复!

    这解决了我的问题!

    祝你一切顺利,谢谢!