This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:关于输入电感器和输出电容器的值和配置。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566153/tps61090-regarding-the-input-inductor-and-output-capacitor-values-and-configurations

器件型号:TPS61090

我对 TI 降压/升压转换器有几个问题。 我最近制作了几个 PCB 面板,并且在采购合适尺寸的部件方面遇到了一些问题。 我犯了一个错误,认为我能够找到0201 (英制)封装尺寸的所有组件,并且我找不到两个电感器和一个电容器。 我实施的设计使用 TI TPS61090“同步升压转换器”来调节系统的电压。 以下是我的问题:

1、当我计算 L1电感器时(假设 Vout 为3.3V、Vbat 为2.75V、最大输出电流为500mA)、我得到的值为~5uH。 在0201封装尺寸中、我可以找到的最大电感为~270nH。 我的理解是,输入电感器有助于最大限度地减少“振铃”。 使用远低于计算值的电感器会有什么变化? 为什么所需的电感会随着最大电势电流的减小而增大? 更理想的做法是走这条路、还是将超小型导线焊接到电路板上、并在自由空间中浮动更大的电感器(不适合我的焊盘)?

我的第二个问题本质上是相同的、但对于输出电容器而言。 通过我的计算(相同的参数和10mV 的纹波)、我得到的值为~14uF。 在0201封装尺寸中、我可以找到的最大电容器是~10uF。 但是、由于负载瞬态、该注释建议我使用的电容器应几乎是计算的两倍。 此外、电容器似乎应该极化。 电容器匹配的必要性如何? 如果它稍微关闭、会产生什么影响? 它是否必须极化或是否可以非极化(理想情况下为非极化)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    解决方案尺寸似乎对您的应用至关重要、因为您希望使用0201组件。 TPS61090由于其封装和频率而不是一种好的解决方案。
    请分享输入/输出条件、我会推荐其他小尺寸解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、我很感谢您的回答。  此时、这并不是一个真正的问题、它是否是最佳封装。  PCB 已经生产完成、焊盘/电路是围绕 TPS61090设计的、因此它更多地是让我工作。 即使很粗糙、我也可以使用稍大的元件、并使用电线将其连接到0201焊盘的稍高位置。

    我只是想弄清楚调整电感器/电容器的效果、正如我最初的问题中所述。 我设计的电路允许在3.3V 时输出高达1000mA 的电流。 实际上、我可以在3.3V 时将其调回500mA。 输入是具有自己充电电路的锂聚合物电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1."我的理解是输入电感器有助于最大限度地减少振铃。" 不是、电感器是 PWM 开关升压转换器实现电压升压功能的关键组件。 电感器的值应在建议的范围内。 否则、我们无法保证性能。 电感过小甚至可能导致意外问题。
    2. COUT 主要有两个功能:平滑开关纹波并稳定转换器。 小 COUT 会导致大纹波和器件不稳定。
    3.锂聚合物电池的电压范围通常为3V 至4.2V。 您的应用中的输出电压为3.3V。 您应该选择降压转换器或降压/升压转换器。 TPS61090不支持 VIN > VOUT 运行。