This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:省电模式电压超出规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585779/tps62177-power-save-mode-voltage-out-of-specification

器件型号:TPS62177

您好!

我使用的是24V 输出3V3的 TPS62177电源。 输入电容10uF 和输出电容30uF。 PCB 布局与数据表中建议的布局相同。 该器件通过复位控制器为微控制器供电。

启动时、负载为低电平、DE TPS62177进入省电模式、输出为2.95 - 3.15V (取决于输入电压)。 有时、由于输入低电平、复位控制器不会释放复位。

如果我为稳压器加载180R、则输出为2V99 (16.6mA 负载)。

如果我为稳压器加载82R、则输出为3V3 (100mA 负载)。

为什么节电电压超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否布置 Vin、Vout、SW 和 EN 的波形并给出获取该波形时的条件?

    您能否在 IC 周围发布您的原理图?