This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:处于运输模式的 BQ25790EVM

Guru**** 2521610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181176/bq25790evm-bq25790evm-in-shipping-mode

器件型号:BQ25790EVM

您好!

我在使用 BQ25790EVM (BMS027)评估模块与 BatteryManagementStudio-1.3.111_Build1和 EV2300/2400接口板时遇到运输模式操作问题、已选择第 Chapter_2_01-bq25790_92.bqz 目标。

请参阅随附的 EVM 设置和初始加载的寄存器状态图片。

* BQZ 容器:Charger_2_01-bq25790_92.bqz

*

REG00  00          13.

REG01  01          348

REG03  03          AF

REG05  05          26.

REG06            12C

REG08  08          C3

REG09  09          02

REG0A  61          

REG0B  0B         1E0

REG0D  0D         19.

REG0E  0E          3B

REG0F  0F          B6

REG10  10           

REG11            0C

REG12            12 00

REG13             

REG14  14          A6

REG15            15 AA

REG16  16          30.

REG17            7A

REG18            50

REG19            12C

REG1B  1B         0F

REG1C           0A

REG1D  1D         81

REG1E  1E          00

REG1F            00

20 00             

REG21  21          00

REG22  22          A0

REG23  23          00

REG24  24          00

REG25            25 00

REG26  26          00

REG27  27          00

REG28            40.

REG29            29 00

REG2A  2A         00

REG2B  2B         00

REG2C           00

REG2D  2D         00

REG2E  2E          B8.

REG2F            00

REG30  30          00

REG31            191

REG33  33          00

REG35  35          1391

REG37  37          1390

REG37  39          138F

REG3B  3B         1A88

REG3D  1C89          

REG3F  3F          250

REG41  41          2E

REG43  43          00

REG45  45          00

REG47  47          00

REG48  48          01

 

关闭 PS 后,我需要按下 S1按钮(持续10秒以上),进入充电器的运输模式,然后退出此模式(处于闲置状态),为外部负载提供电压(25欧姆)。

但无法获得结果。

请告知问题所在。

谢谢、

Semion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semion、

    充电器只能在没有 VBUS 时进入运输模式。  在这种情况下、S1按钮(=/QON 引脚)可用于退出运输模式。  或者、/QON 引脚可用于强制系统复位、在此过程中短暂关闭运输 FET。

    此致、

    Jeff