This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:WDT 是否具有运行振荡器、以及在监控负电源轨时可能违反绝对最大值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TPS386000, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566418/tps386000-does-wdt-have-running-oscillator-and-possible-abs-max-violation-when-monitoring-negative-rail

器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件:TPS3701TPS3700

大家好,我的问题实际上与 TPS386000有关,也可能与 TPS3701有关…

  1. TPS386000中的 WDT 是否由振荡器和计数器组成?   如果是、如果 WDT 超时、振荡器是否停止、或者它是否 会连续运行(以及 什么频率)?
  2. 如果使用过压比较器(具有内部 VREF 偏置的 TPS386000或具有外部正偏置的 TPS3701)监测负电压、那么如果负电源轨通电、但 SVS 的正 VDD/偏置由于故障情况而未通电、会发生什么情况?   将在 SENSE 引脚上超出-0.3V 的绝对最大值、这是否会损坏器件?
  3. 我假设在该故障条件下、允许通过 TPS386000的 SENSE 引脚和 VREF 引脚(或仅限 TPS3701的 INA、INB 引脚)的最大电流。  我确信在本例中偏置的是保护二极管、因此在故障情况下允许通过这些二极管的最大电流是多少(以适当调整电阻器的大小)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    为了让我理解、所有看门狗器件都包含一个振荡器和计数器。 如果这是一个问题、并且不需要看门狗功能、那么 TPS3701等器件是一个更好的选择。

    超过绝对最大额定值的任何器件都会损坏器件。 因此、设计电路时应小心谨慎、使器件保持在建议的工作条件内。 以下应用报告介绍了如何使用 TPS3700对负电源轨进行 UV 和 OV 检测。 使用 TPS3701时、相同的原理也可应用于您的设计。

    www.ti.com/.../slva600.pdf

    非常尊重、
    Ryan