This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:Qmax 与设计容量有何差异?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566230/bq27742-g1-what-is-difference-between-qmax-and-design-capacity

器件型号:BQ27742-G1

您好,  

我正在使用 Bq27742-G1电量监测计。

我对这一点几乎没有什么困惑
什么是 Qmax 和设计容量?。两者都相同或不同?
 如果我的电池为4600mAh、Qmax 和设计容量的配置值是多少?


此致
Kalarav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计容量是电池制造商指定的标称容量。
    Qmax 是监测计测量的化学容量。 这可能高于或低于设计容量、具体取决于电池寿命。