This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:TPS3710 VDD 启动上升时间和关断下降时间

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566326/tps3710-tps3710-vdd-startup-rise-time-and-shutdown-fall-time

器件型号:TPS3710

您好!

我们收到了客户关于 TPS3710的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-是否有建议的 VDD 启动上升时间和关断下降时间范围?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我们没有任何建议的压摆率;但是、为了确保不超过 VDD 引脚上的绝对最大额定值、如果压摆率高于1V/us、我们建议在 VDD 上使用简单的 RC 滤波器。

    非常尊重、
    Ryan