This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818开路/短路测试故障(火灾)

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565759/ucc2818-ucc2818-open-short-test-failure-fire

器件型号:UCC2818

您好!

在单点故障期间、组件开路短路测试、短接下面的电容器 C25会导致主开关 MOSFET 起火。  

电流感应信号有效短路、电感器饱和、然后 MOSFET 着火、这是一种安全故障。
在底部、我粘贴了 UCC2818方框图。

对于这种导致有序关断或某种低功耗或断续模式的解决方案、哪种方法是一种好的解决方案?


这是 UCC2818方框图。 引脚4和5是电流感应放大器输入

下面是数据表应用电路  

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已向相应的团队提醒您的问题。 在本周晚些时候、您可能会在下周一之前收到有关该问题的回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为方便起见、这里是数据表应用电路


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已将其分配给了一位 AE、该 AE 很快会联系您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    短路 C25后、您需要依靠 PKLIMIT 来保护主交换机。 您的电流感应电阻器在哪里? 我假设它低于 R32和 R33。  为了在 C25短接时仍保持 PKLIMIT 信号、您需要将 R26连接到电流感应电阻器的负侧( R33的另一端)、如数据表所示。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Bosheng Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有道理,谢谢!