This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650842EVM-116:TPS650842修改/有关于引导顺序的问题

Guru**** 2574285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566437/tps650842evm-116-tps650842-modifying-questions-on-boot-sequence

器件型号:TPS650842EVM-116

团队、

我的客户对 TPS650842启动顺序有一些疑问:

1) 1) LDOA1出现在什么位置? 引导顺序中未显示该信息

 

2) 2) LDOA1的输出频率是多少? 理想情况下、它们的 DDR 需要0Hz 至250KHz。

 

3) 3) 我们如何修改某些降压稳压器上的输出? 例如将 LDOA1从3.3V 更改为2.5V? 是否需要修改固件中的寄存器? 不进行硬件更改?

 

4) 4)我们如何连接控制输入 SLP_S4B、SLP_S0iXB、SLP_S3B 信号? TPS650842是否需要 SoC 的反馈才能完成其启动序列?  

 

5) 5)如果需要、是否可以更改 TPS650842的引导顺序?

 

谢谢、

Kevin Ginunas

模拟 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin G:

    1) 1) LDOA1出现在什么位置? 引导顺序中未显示该信息

    [KL]- LDOA1可由 I2C 启用、不受任何控制引脚控制、因此它不是这个 OTP 序列的一部分。 它可以是序列的一部分、也可以始终开启、但不适用于 TPS650842 OTP。

    2) 2) LDOA1的输出频率是多少? 理想情况下、它们的 DDR 需要0Hz 至250KHz。

    [KL]这话什么意思? 带宽?

    3) 3)我们如何修改某些降压稳压器上的输出? 例如将 LDOA1从3.3V 更改为2.5V? 是否需要修改固件中的寄存器? 不进行硬件更改?

    [KL]正确、所有电压均由可由 I2C 修改的内部寄存器(易失性)设置控制。 请注意、如果发生电源故障、PMICEN 的下降沿等、它们将被复位

    4) 4)我们如何连接控制输入 SLP_S4B、SLP_S0iXB、SLP_S3B 信号? TPS650842是否需要 SoC 的反馈才能完成其启动序列?

    [KL]正确、这些控制引脚连接到 BSW SoC。 PMICEN 通常由微控制器控制、但可以根据需要以分立方式完成。 DDRVTTCTRL 和 DDR_SEL 通常仅连接高电平/低电平。

    5) 5)如果需要、是否可以更改 TPS650842的引导顺序?

    [KL]不 该序列存储在首次加电时加载的一次性可编程存储器(OTP)中。 定制 OTP 具有不同的器件型号(TPS65084X)。

    如果您有任何其他技术问题、请告诉我。