This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:bq1.2检测是否适用于 D+/D-路径中的3-4欧姆开关?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565245/bq24297-does-bc1-2-detection-work-with-a-3-4-ohms-switch-in-d-d--path

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

您好!

我计划在 BQ24297的 D+/D-路径中使用 ts3usb221a。

它将 Ω 一个典型值为3 Ω(最大值为6)的串联电阻

bc1.2检测是否仍然有效?

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno、

    我在 bq24297的 D+/D-检测路径中没有看到 TS3USB221A 的6Ω Ω 阻抗问题。 它 对连接到它的适配器/端口的内部分频器的影响可以忽略不计、检测使用该分频器来确定端口类型(即 SDP、非标准等)

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe。

    此致、

     布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 如有任何疑问、请告知我。


    此致、
    Joel H