This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24296电池电压设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565565/bq24296-bq24296-battery-voltage-setting

器件型号:BQ24296

您好!

我的客户发现 BQ24296的充电端子电压低于其设置值、您能不能帮助检查并 提供一些建议?

测试条件:

5V 输入。  电池电压为4.35V、充电电流为1.8A。 充电完成后、电池电压仅为4.27V。

我们建议客户检查 PCB 布局和电池、这应该不是问题。 您对此有什么建议吗?

客户对 MTK (核心芯片供应商)有一些建议、MTK 说、他们需要为 BQ24296设置更高的电池电压、因为偏移电压为87mV、BQ24296的电压感应误差应为20mV、 因此、它们需要将 BAT 电压设置为4.35V+0.1V。 您的评论如何? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../Charging-Voltage-and-Current.XLS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、  

    我建议您的客户测量尽可能接近 Vbus 的电压。  

    如果您查看数据、端接电压大约为4.310V、端接电流大约为167mA。  

    根据我们的最低规格电池稳压电压(-0.5%)、我计算出 bq24296电池单元+到 BAT 引脚的可能布线阻抗略小于25m Ω(其中包括电量监测计的感应电阻器、可能约为10m Ω)。

    无论采用哪种方法、问题都在于一旦充电终止、电池将"放松"、电压将下降。 如果您的客户希望以较低的电流继续充电、他们可以执行以下三项操作:

    1) 1)通过 REG03[3:0]降低终止电流限制。

    2) 2)通过设置 REG05[7]= 0来禁用终端。

    3) 3)通过 REG04[7:2]将电池电压调节限值增加到4.368V、4.384V 或4.400V。  请注意:仅当电池符合规范、能够接收此充电电压时、才使用此选项。

    此致、

    Joel H