This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:电流感测引脚附近未命名的电阻器和电容器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566145/tps4h160-q1-unnamed-resistor-and-capacitor-near-current-sense-pin

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我发现 TPS4H160-Q1数据表未提供有关我在原理图上标记的两个组件的信息。

 


根据我的理解、0.1uF 等任何陶瓷电容器在这里应该是可以的。 但电阻器呢? 我是否正确、在为 MCU ADC 引脚充电的同时、它只能限制电流?

还是应根据 R (CL)进行选择? 此处的评估板具有4.7K 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我已经联系过相应的工程师、他们应该很快就会回来。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nezhevenko、

    R (unname)表示保护 MCU ADC 引脚的电流限制、固定 R (unname)后、您可以根据 fiter 参数计算电容器。 谢谢!

    请问您的 TPS4H160-Q1应用是什么?

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您确认未命名的电阻器仅应保护 ADC!


    关于应用:目前它主要是教育领域。 创建智能继电器、根据 GPS 坐标打开/关闭特定负载。