This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566335/tps7a8300-tps7a8300

器件型号:TPS7A8300

你(们)好  

在查看 TPS7A8300的数据表时、我无法理解图55和56。

也无法理解图3。Vout(nom)%是什么意思?

有人可以在这里详细说明吗?

我们使用此 IC 将1.8V 转换为1.6V、但在第6页上、我们显示 VIN≥VOUT (目标)+ 0.3V。在同一页中、压降电压被称为200mV。

我无法理解 Vin 和 Vout 电压之间的区别是什么。

谢谢

奥什托什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashutosh:

    图55展示了整个8.2节所述示例应用的负载瞬态响应。 绿线表示负载阶跃、黄线表示输出响应。

    图56是一个示波器截图、其中显示了第8.2节中所述应用的输出噪声。

    对于图3、标称输出与0.8V 的目标输出相同。

    电气特性表顶部列出的测试条件表示测试 TPS7A8300的一般条件。 这些是器件的测试条件、除非针对给定参数注明了其他测试条件。

    对于2A 负载、1.6V 输出电压的最大压降为200mV。 当您提供200mV 的余量时、您的 LDO 应进行调节。

    非常尊重、
    Ryan