This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:不退出升压模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564744/bq24296-not-coming-out-of-boost-mode

器件型号:BQ24296

尊敬的:

1)我正在其中一个项目中使用此 IC。我还能够在升压模式 PMID 电压5、Vbus 电压5和 VSYS 电压3.98时启动升压模式。

激活升压模式前的寄存器值:-

REG00=0x37、REG01= 0x1B、REG02=0x3C、REG03= 0x11、REG04=0xB3、REG05= 0x8A、REG06=0x73、REG07= 0x4B;

 升压模式激活时的寄存器值:-

REG00=0x37、 REG01= 0x2B、REG02=0x3C、REG03= 0x11、REG04=0xB3、REG05= 0x8A、REG06=0x73、REG07= 0x4B;

在升压模式下、当我将5V 输入电源重新连接到 Vbus 时、PG_STAT 不变。 内部 REG08[2]未自动设置(1–电源正常)。即使此时未生成中断。

您能建议如何解决这个问题吗?

2)我还将升压模式电压更改为4.55 (偏移电压)、此时问题是否相同?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant、

    在升压模式下、您是否尝试向 VBUS 施加6V 输入?

    您能否在之前和之后读取 REG08和 REG09的值?

    此致、

    Joel H