This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:无法唤醒芯片或 FET 问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565728/bq40z50-r1-unable-to-wake-chip-or-fet-problem

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!  

我使用 BQ40Z50-R1芯片来仿真电池、我使用提供的建议参考设计原理图。 我看到的问题是、当我向电路施加电压(16.8V)时、电压似乎不会超过 CHG 和 DCHG FET。 我能够通过 Battery Management Studio 建立与芯片的通信。

在 Battery Management Studio 中、如果我通过电池侧供电、我可以看到电池电压1-4和 BAT 引脚电压的值、但不能看到电池组引脚电压  

如果我通过 PACK 引脚电压侧供电、我只能读取 PACK 引脚电压

我对我观察到的情况感到困惑。

是不是未启用 FET、还是电量监测计卡在睡眠模式还是关断模式?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryant、

    当您向电池侧施加电源电压时、您 是否短暂地将 BAT 引脚(电源电压)短接至 PACK 引脚以唤醒电量监测计?