This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bq40z50EVM-561:ChemId 和参数更新

Guru**** 2577095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566060/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561-chemid-and-parameter-update

器件型号:BQ40Z50EVM-561

您好!

我们希望使用 ChemId 和相关电池参数对 bq40z50EVM-561进行测试编程。

使用电阻电池仿真器进行测试(3S 配置-为每个电池端子连接连接连接1K 电阻、并使用 PSU 在电池上施加15V 电压)。

相关 ChemId 已成功编程、如以下附件所示:

读取的 Chem_ID 也正确。

电池充电电压为5V、电池容量为3Ah。

但当我导出参数时、它会显示默认电压电平和值。

对 ChemID 进行编程后、它是否不会将所有相关的电池参数更新到电池电量监测计中?

我们是否需要手动更新参数? 如果是、请在开始时提供有关哪些关键参数需要设置的建议、以继续进行测试和评估。

此致、

Sridevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sridevi、

    Chem ID 不会更新监测计参数。 它是监测计用于准确预测剩余电量和充电状态的模型。 是的、您必须根据您的应用用例和电池制造商的规格更新电量监测计参数。