This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:TPS61202 -空载时的高功耗(浮动输出)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565467/tps61202-tps61202---high-consumption-with-no-load-floating-output

器件型号:TPS61202
主题中讨论的其他器件:TPS61200

原理图/布局如下。 在多个电路板和平台上进行了测试(即使是模块化平台、升压输出上没有连接任何负载)。 问题是升压转换器启用且未连接负载时静态功耗较高(9-10mA)(节电禁用:PS 连接到输入)。 EN 被下拉(100k)并由2.8V 供电的主机控制。 UVLO 禁用(连接到 VAUX)。 下面是测试和我的结果的详细信息。 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

正常使用:

输入:锂聚合物电池(3V - 4.2V)

输出:5V、最大负载700mA

测试1)

输入:VOC = 3.8V 时的锂聚合物电池

输出:5V、无负载(悬空)

当主机启用升压时、它会灌入9-10mA 的静态电流(JP4)。 预计70 - 100uA。

测试2)

输入:悬空

输出:实验室电源5V (最大电流设置为200mA)

当主机启用升压时、它会在输出电源(JP6)中吸收12uA 的静态电流

测试3)

输入: 实验室电源3.8V 输入(最大电流设置为200mA)

输出: 5V、无负载(悬空)

当主机启用升压时、它会灌入9-10mA 的静态电流(JP4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果您在空载条件下需要较小的输入电流、请启用省电模式。 如果禁用了省电模式、器件即使在空载条件下也会以大约1.4MHz 的频率进行开关、这会消耗较大的输入电流。
    您能否将 PS 引脚连接到 GND 并再次测量输入电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 我刚刚使用收到的 TPS61202EVM 确认了我的测量结果。 我在禁用节能的情况下测量7.75mA、在启用节能的情况下测量128uA (空载)。 使能引脚由我们的主机控制、因此我们将在不使用时将其关闭、但我将在未来的 PCB 修订版中记住这一点。

    此致、
    Sebastien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用的一个问题是输出电流能力。 TPS61200将在 VIN=3V 和 IOUT=700mA 时触发电流限制。 VIN=3V 时的最大输出电流由3*1.2A*0.85/5V = 0.61A 计算得出,1.2A 是最小平均输入电流限制。 此输出电流低于此应用的最大 IOUT。 因此、电流限制将会触发、VOUT 将降至4.5V 电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请知悉。 感谢您提供的信息!