This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332的一些问题

Guru**** 2518950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566366/tps54332-some-issue-of-tps54332

器件型号:TPS54332

尊敬的 TI:

由于数据表第17-19页的 6.94dB和PL 以及方程式21、22、23无法计算第19页的增益=-Δ T =- 93.94degree.

请提供帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自这份报告发表以来,已经有很长的一段时间了。 我很确定在计算该增益和相位时需要进行一些手动调整。 在任何情况下、它只是实际行为的粗略近似值。 我建议使用 Webench 设计您的电路。