This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:BQ24158是否可以更改预充电电流?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24158, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565909/bq24158-did-the-bq24158-can-to-change-the-precharge-current

器件型号:BQ24158
主题中讨论的其他器件: BQ24195

降级器、

BQ24158是否能够更改预充电电流? 我有一个项目需要添加预充电电流、但我在阅读数据表时就好像无法更改一样。 我的理解是对还是错?

BQ24195可以在寄存器中更改预充电电流、如何实现? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacking、您好!

    bq24158的预充电电流与 bq24195没有相同的时间、并且在电池电压低于 VSHORT = 2.0V (典型值)的情况下使用30mA 的 ISHORT 电流。 如果您希望电池电压高于 VSHORT 的预充电电流、则可以使用输入电流限制来降低充电器的总输出电流。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢你的帮助。

    我不理解菜单"您可以使用输入电流限制来降低充电器的总输出电流。"、您能帮助解释一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacking、您好!

    例如、即使您将充电电流设置为1A、如果输入电流设置为100mA、IC 也只会从电源消耗100mA 的电流、并且充电电流将小于1A。 降压转换器的输出电流将在充电电流和连接到电池的任何负载之间分摊、大约等于 Iout = VBUS*ILIM*eff/VBAT、其中 ILIM =输入电流限制设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    注意到。 非常感谢!