This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要125 C Ta 降压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54362-HT, TPS62000-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566276/125-c-ta-buck-needed

主题中讨论的其他器件:TPS54362-HTTPS62000-HT

大家好、

是否有任何器件可以 在以下条件下运行?
------------------------------------
・μ V 输入电压:5.4V
・μ V 输出电压:2.6V
・Ω 输出负载:0.35A (最大值)
・Fsw:3MHz μ s
・Ta:125℃
------------------------------------
在此   情况下、我想确认我的客户是否应该选择 DCDC 控制器。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    125 C 的 TA 将是一个问题。 您可能希望在 Hi-Rel 论坛中发布此请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TPS54362-HT。 不过、FSW 限制为2.2MHz。 我找不到任何具有高温和3MHz Fsw 的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为您的帖子使用更好的标题。 例如、您面临的挑战是125 Ta 的需求、因此应该提到这一点。

    请向客户提出这一要求、因为它要求您使用昂贵得多的高可靠性器件。 应用是什么? 为什么需要3MHz?

    TPS62000-HT 是一个良好的开端。 它无法以3MHz 的频率运行、但可以同步到时钟、这可能满足客户的实际需求。