This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825B:如何在欠压和过压情况下禁用 PWM IC

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566333/uc3825b-how-to-disable-the-pwm-ic---during-under-voltage-and-over-voltage-condition

器件型号:UC3825B

我设计了基于运算放大器的具有20V 滞后的 UVLO/ OVLO 电路,该电路在欠压和过压期间生成5V 输出信号,如何使用该信号来禁用 UC3825B PWM IC 的运行?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arumugam、

    最好的方法可能是连接到软启动(SS)引脚。 这将确保当 UV/OV 故障电路释放(即输入电压在所需范围内)时、您仍可获得具有软启动斜坡的干净启动。

    SS 引脚需要拉至低于0.2V 以将 IC 保持在关断模式、因此您需要通过集电极开路 NPN 或漏极开路 N 沟道 FET 将电路连接到 SS 引脚。 这可以通过来自故障检测电路的0-5V 逻辑信号进行驱动。 您可能需要反转电路极性、以解决 SS 引脚上的下拉电阻器的极性反转问题。


    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bernard 的快速回复。 是否可以通过此技术确保0%占空比(完全关断)? 请详细说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这将确保在 SS 引脚被拉至低电平时实现零占空比。