请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24266
我正在尝试使用 BQ24266为电池充电、我已经执行了数据表中的所有步骤、但我似乎无法获得足够高的充电电流。 我已通过 IUSB1、2、3 = 0、1、0将输入电流设置为1.5A
并且 RISET = 400R。 VDPM =如数据表中所示进行设置(26.7K/10K)。 充电时、我在 VIN 处测量4.85V 电压。
该电路从不会从电源获取超过~450/~550mA 的电流。
她是我的电路:
如何增加充电电流、以便能够在大约一小时(1500mAh)的时间内为电池充电?
谢谢、
SISCO