您好!
在我的项目中、我需要 LED 每5或10秒闪烁一次。(这取决于电流的计算。) 每5秒或10秒100毫秒 LED 闪烁一次、必须闪烁5年。 这就是为什么我问你消费的问题。
我对 LED 的数据表感到困惑。 在数据表中、LED 的峰值正向电流约为100mA、正向电流为15-20mA。
首先、我将写下我的步骤、我在这里看到了错误。
假设我的 LED 每10秒闪烁一次100毫秒、持续1年。
1) 1年后、有3.153.600次10秒
365x24=8760小时
8760x60=525.600分钟
525.600x60=31.536.000秒
2)一年中有多少10秒?
31.536.000/10=3.153.600、一年5秒。
3)我认为、这是我进行错误计算的部分、
在数据表中、峰值正向电流为100mA。(PWM 占空比为1/10ms。)
之后、LED 的正向电流为20mA。
这就是为什么、我计算出第一个峰值为100mA、工作小时为20mA、100mA+20mA = 120mA。 (我解释清楚、希望能这样)
在1小时内、一小时内有60分钟、60x60=3600秒、3600x1000=3.600.000毫秒。
当我将120mA 分频为3.600.000时、120mA/3.600.000=3、3x10^-5或0.33uA。
4)当 I^(3、3x10 μ A-5) x 200=0、006mA 或6uA 时、每200ms 的流耗。
5)最后、我发现每200ms 消耗一次、我将乘以 31.536.000秒。
0、006mA x 31.536.000=210.240mA。
这是我的计算。 我不确定结果。 我在哪里错了?
此致。