This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:我应该使用 PMID (高侧旁路)作为 LS/LDO 源(VINLS 引脚)还是 SYS (开关模式调节输出)、为什么?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565939/bq25120-should-i-use-pmid-high-side-bypass-as-the-ls-ldo-source-vinls-pin-or-sys-switch-mode-regulated-output-and-why

器件型号:BQ25120

我的电路需要两个单独的电压、很明显、开关模式稳压器输出(SYS)应该用于 MCU。 但是、对于 MCU 的外设电路、我应该使用 PMID 还是 SYS 作为 LS/LDO 输出的输入? 在效率或功耗方面是否有任何影响? 仅在充电和电池期间的行为如何? 例如、如果我使用 LDO、当 CDN 被拉低时、PMID 或 SYS 的选择是否对 LS/LDO 输出的行为有任何影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    您还需要哪些其他电压轨? 如果您需要更高的电压、例如 LDO 3V、则需要将 VINLS 连接到 PMID 引脚。  

    PMID 也是 VSYS 的源、PMID 将在输入电缆和电池之间自动选择。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、您好、您让我处于"较高电压"状态-它让我感到我需要 LDO 的一些余量、LDO 实际上设置为高于 SYS。 我们的系统没有 USB 输入、充电都是无线的。 感谢您的回答。