This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N:LM337-N 温度规格

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565145/lm337-n-lm337-n-temperature-specifications

器件型号:LM337-N

此 IC 的 LM337T 版本的温度规格似乎在数据表的 D 版和 E 版之间从-40C 更改为125C、更改为0C 至125C。这是有效的更改还是只是文档中的错误?

我有一位客户在其产品中使用 LM337T、该产品用于较低温度的应用。 他们担心、如果新的温度规格正确、芯片可能无法正常工作。

您能看一下这一点吗、让我知道新规格是否正确、或者这只是一个文档错误吗?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出一个时间范围来说明您何时能够提供信息?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、电流版本 E 数据表中的温度范围 是正确的。 在以前的版本中似乎有错误。

    我们将讨论可能的离线客户影响。

    此致  、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

     

    LM337-N 数据表中绝对最大值表和建议运行条件表中的信息是正确的、并且始终正确的。 已修复的数据表末尾的订购表中可能存在错误。  “LM337T”版本来自 LM337-N 器  件,温度范围为0°C 至125°C,采用 TO-220封装。 具有-40°C 至125°C 温度范围的 LM337I 器件仅采用 SOT-223封装。 我已通过电子邮件与您联系、因此请随时直接与我联系。

     

    Michael