This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3818G25:TPS3818的公式、用于计算/复位延迟时间

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565963/tps3818g25-tps3818-equation-of-reset-delay-time

器件型号:TPS3818G25

您好!

我们收到了客户关于 TPS3818的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-他们希望通过下面的公式来估算/复位延迟时间。

  /RESET 延迟时间= CT * VCT/ICT + 500us

 他们认为500us 是内部延迟时间。 因此、他们希望知道500us 的变化。
 他们不需要古兰特。 他们需要估算/复位延迟时间的变化。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    500us 确实来自您提到的内部延迟。  整个温度范围内500us 的变化可以忽略不计。 请注意、图4显示超时周期在整个温度范围内是一致的。

    非常尊重、

    Ryan