This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:DDR3L 电源

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566156/tps51200-ddr3l-power

器件型号:TPS51200

您好!

我使用的是 VDD = 1.35V 的 DDR3L 存储器。

VLDOIN = 1.35V、连接到 TPS51200。

应连接到什么电压

VIN (引脚10)

 TPS51200上的 EN (引脚7)?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 应连接到2.5V 或3.3V 外部电压轨。

    对于 VTT DDR 应用、EN 通常由 SLP_S3信号控制。  或者、您也可以使用您选择的其他一些信号作为 EN 控制。