This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:电流源替代产品...

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1, TPS92515, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565542/tps92661-q1-current-source-alternative

器件型号:TPS92661-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92515LM3409

[此器件型号会将此问题强制提交给汽车论坛,而我更希望将其提交给 LED 驱动器论坛... 希望能在这里找到它:-)...]

浏览 TPS92661-Q1的数据表和评估套件的原理图、我只会发现为其供电所需的降压转换器(恒流驱动器)版本非常"不愉快"。 我更希望使用具有集成 FET 和较小电感的芯片。 像 SCT2932这样的东西会更好…… http://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2932V02_01.pdf。 它还在 LED 链上方使用电流感应电阻器,防止电压过流和欠流... 组件的情况下运行。

我的问题:可以通过同步 PWM 频率来实现吗? 我想在整体亮度下降时减小通过该链的电流。 为了避免功率损耗和发热、我们的想法是尽可能提高效率、因此非开关电流源不够好。

给 TI:

在一个完美的世界中,TPS92661-Q1将有一个配套的电流驱动器芯片,它将自动与 PWM 同步... 我还希望 LED 链在中间拆分为两个(漏极和源极之间有一个连接、可通过两个引脚、因为有未使用的引脚)、以便可以构建两个由6个 LED 组成的链 (LT3965提供的选件、但缺少内部栅极电源)。 这样的分离将使我们能够将电压保持在低电平、以实现安全性并简化认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将您的帖子移至相应的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Akeem!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答我自己的问题并进行一些扩展... TPS92515似乎至少可以满足内部 FET 的要求。 仍然需要一些外部器件、与 TPS92661的集成不够完美、但这是一个进步。

    我想知道是否可以找到一种方法来利用4个未使用的输出来控制降压转换器。 想法是、我希望进行原子串行写入操作、以设置8个 LED 的 PWM、并并行设置降压转换器的 PWM。 这样、如果所有 LED 上都需要低光照强度、我将需要使用降压转换器、TPS92661将定义 LED 之间的关系。 如果我能够找到一种方法、不仅可以对未使用的输出进行短连接、还可以通过某种方式读取它们、我可以将降压转换器更改为16个电流电平、同时相应地更改 LED。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joerg、

    TPS92515是 LM3409的后续器件。 它在 TPS92661发布时未发布、但它是矩阵系统的理想选择。 选择 TPS92661上的电感来限制纹波电流、该电路板上显示的电流非常小。 TPS92661 EVM 旨在展示器件的编程接口如何工作、并为矩阵系统设计提供良好的起点、但它不用作参考设计。 应根据您的特定系统需求选择电感。

    您要将 TPS92661 PWM 频率与转换器的开关频率同步吗? 您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mike、

    我刚刚在另一个线程中写下了有关该应用的更多信息。 同步两个频率的想法可能是愚蠢的。 虽然我喜欢661的基本概念,但有一种情况是它遇到了一些麻烦... 所有 LED 或多或少都关闭时。 在这种情况下、整个电流流经所有闭合的开关、加热芯片并强制降压与输出电压降压。 保持 CCM 模式是一个问题、等等。 因此、我尝试找到一种方法来控制与 LED 并联的降压、从而实现最高效率、并使整个系统处于独立于整体亮度的最佳位置。 看看像小型 SCT2932 V2这样的东西的简单性、效率和经济性,515看起来很“重”:-)