主题中讨论的其他器件: TPS92515、 LM3409
[此器件型号会将此问题强制提交给汽车论坛,而我更希望将其提交给 LED 驱动器论坛... 希望能在这里找到它:-)...]
浏览 TPS92661-Q1的数据表和评估套件的原理图、我只会发现为其供电所需的降压转换器(恒流驱动器)版本非常"不愉快"。 我更希望使用具有集成 FET 和较小电感的芯片。 像 SCT2932这样的东西会更好…… http://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2932V02_01.pdf。 它还在 LED 链上方使用电流感应电阻器,防止电压过流和欠流... 组件的情况下运行。
我的问题:可以通过同步 PWM 频率来实现吗? 我想在整体亮度下降时减小通过该链的电流。 为了避免功率损耗和发热、我们的想法是尽可能提高效率、因此非开关电流源不够好。
给 TI:
在一个完美的世界中,TPS92661-Q1将有一个配套的电流驱动器芯片,它将自动与 PWM 同步... 我还希望 LED 链在中间拆分为两个(漏极和源极之间有一个连接、可通过两个引脚、因为有未使用的引脚)、以便可以构建两个由6个 LED 组成的链 (LT3965提供的选件、但缺少内部栅极电源)。 这样的分离将使我们能够将电压保持在低电平、以实现安全性并简化认证。