This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电流感应问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565922/bq76920-current-sense-questions

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

我正在设计一 个4S6P、60安连续100安峰值电池组。 我正在考虑使用 BQ76920/BQ78350对、但我对电流感应有一些疑问:

100安培放电可能会持续几秒钟、因此实际上必须设计连续100安培。

#1 -可用的最大 OCD 阈值为100mV、因此我假设这意味着我必须使用小于1m Ω 的感应电阻器、因此我可以将过流设置为120A 左右。 感应电阻器的尺寸是否有任何限制?

#2 -电流感测和/或 OCD/SCD 跳闸点的精度是否有任何保证数字?

3 -我在使用1m Ω 的感应电阻器和尝试测量充电过程中的真正低电流(100mA)时遇到了问题。 我需要这样做来控制充电。 我想在 Rsns 上添加一个差分电流感应放大器、以便更好地测量低电流。 这是否有任何问题? 我必须使用自己的处理器来监控它。

#4 -由于我的处理器需要定期读取电池组电流、因此看起来我需要在 CC 上使用"单次触发"模式。 这是否会中断库仑计数和充电状态监控?

#5 -我还在考虑使用我自己的电流测量系统、然后将电压馈送到 SRN/SRP 引脚。 在另一个论坛主题中、您提到这种外部电流测量系统的速度可能很重要。 到那时、由于 SCD 的最小设置为70us、我是否可以假设运算放大器中的2us 延迟不是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq769x0的 d/s 中对#1-#3个问题的回答非常详细、分步式。 请参阅第8.2.2节。 另请参阅 EC 表以了解容差。 注意保护阈值基于比较器;CC 功能通过集成 Δ-Σ ADC 实现。

    4、CC (库仑计数器)是一个积分器、不适用于瞬时电流。 它给出了250ms 内的平均值。 对于 SCD、OCD 故障、CC 不够快。 当 CC_OneShot (位5)=1时、CC 将积分1个250ms 的取平均值周期并停止。 在连续模式下,平均值计算将重复。

    5号。 理论上、您忽略了 AFE IC 的功能。 其目的是监控和保护。 此外、您还需要为系统添加不需要的成本。 SRN/SRP 的范围=+/- 200mV。 当 RSNS=1时、SCD 阈值的范围为44mV 至200mV、