请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
如果我们有可用于控制负电源时序的负载开关、您会建议吗?
应用图如下所示。
ELVDD 为4.6V、ELVSS 为-3.0V、VCI 为3.3V、VDD 为1.8V、VGL 为-6.0V。
我们希望使用 VCI 或 VDD 为高电压的 GPIO 和 VGL 为低电压的 GPIO 来控制负载开关。
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我们有可用于控制负电源时序的负载开关、您会建议吗?
应用图如下所示。
ELVDD 为4.6V、ELVSS 为-3.0V、VCI 为3.3V、VDD 为1.8V、VGL 为-6.0V。
我们希望使用 VCI 或 VDD 为高电压的 GPIO 和 VGL 为低电压的 GPIO 来控制负载开关。
Kevin