This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13302W:如何将 N-MOSFET 用作负电压电源的负载开关? 例如 CSD13302W。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566019/csd13302w-how-to-use-n-mosfet-as-the-load-switch-for-negative-voltage-supply-like-csd13302w

器件型号:CSD13302W

大家好、

我的客户正在为 AMOLED 面板设计电源电路、并希望使用 N-MOSFET 作为负电源电压(ELVSS)的负载开关。  应用图如下所示。

ELVDD 为4.6V、ELVSS 为-3.0V、VCI 为3.3V、VDD 为1.8V、VGL 为-6.0V。  

我们希望使用 VCI 或 VDD 为高电压的 GPIO 和 VGL 为低电压的 GPIO 来控制 MOSFET 的栅极。 您是否会建议此方法是否正常? 当 VGS 低于0伏时、MOSFET 是否会关断? 您对此应用有其他建议吗? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我认为这应该是好的。 只要 MOSFET 的 Vgs 保持在最小阈值电压 Vgs (th)以下(在您运行的温度下)、MOSFET 就应该关闭。 只要您不超过栅极上的最大负电压、就不会出现问题。 我将由我们的应用团队运行、以查看他们是否发现任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用团队确认这不应该是问题。 该器件将完全关闭、低于阈值(因此在-6V + 3V =-3V 时、您将正常工作)。