This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:OCD/SCD 保护始终开启?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565917/bq76920-ocd-scd-protection-on-all-the-time

器件型号:BQ76920

是否曾经有过 OCD/SCD 被禁用的情况?

我曾与竞争对手的某部分合作、该部分有一些奇怪的地方。 它们的器件通常要求在 OCD/SCD 事件后移除负载、并且在移除负载之前不会重新开启 DFET。 您可以通过手动控制 FET 来解决此问题、但为此、您必须禁用自动 OCD/SCD 保护。 因此、您必须在没有 OCD/SCD 保护的情况下打开 DFET、这是一个巨大的安全问题。

我只是想验证您的器件没有类似的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI bq769x0系列上、OCD 和 SCD 保护是硬接线的、无法禁用。 在 SYS_STAT 寄存器中、当这些位被置位时、uC 需要清除这些位来清除故障位。 如果故障仍然存在、则相应的位将再次被置位。